This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01093:申请 TIDA-01093的 MSP430固件

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01093, BQ76930, TIDA-00449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/840920/tida-01093-request-msp430-firmware-of-tida-01093

器件型号:TIDA-01093
主题中讨论的其他器件: BQ76930TIDA-00449

您好!

TI 官方网站没有可下载的 EVM "TIDA-01093"固件。

您能帮我获取 EVM 源代码吗。(MSP430)

http://www.ti.com/tool/TIDA-01093#technicaldocuments

谢谢你

洪家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    TIDA-01093的代码未发布。  我不知道为什么、什么都没有。   

    控制 BQ76930的 MSP430的 TIDA-00449代码可用、但该设计使用单个器件、不包括 TIDA-01093的堆叠或通信。