This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/WEBENCH-POWER-DESIGNER:WEBENCH 未在 Windows 10 Chrome 中打开

Guru**** 2619815 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/837099/webench-tools-webench-power-designer-webench-not-opening-in-windows-10-chrome

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:LMK03328

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

在以下站点找到的 WEBENCH 看起来一切正常:  http://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/webench-power-designer.html。  但是当我搜索特定的非功率器件时,如 LMK03328… 当我单击"Open Design"按钮时、没有任何反应。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里

    一些非功率工具仍使用闪存、因此当您在这些工具上单击 Open Design 时、您可能会在不打开闪存的情况下遇到问题。 以下是 Google 提供的一些有关如何启用闪存的说明: https://support.google.com/chrome/answer/6258784 请告诉我、一旦执行此操作、您是否能够访问该工具。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里

    如果您仍遇到问题、请告诉我。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Collins Aerospace IT 部门的调查表明、"打开设计"按钮  在编码中没有与其关联的超链接或链接...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerry、

    我能够打开 LMK03328的设计。 我继续为您创建了设计(在下面共享)。 请告诉我这是否有帮助。

    webench.ti.com/.../OpenPublicSharedProject.jsp

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决方案似乎是、我只需将 http 更改为 https 即可在 TI 网站上执行的所有操作。