This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120 Spice 仿真

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2120, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/840755/tps2120-spice-simulation

主题中讨论的其他器件:TPS2120TINA-TI

我正在考虑将 TPS2120用于新设计并希望对其进行仿真。 遗憾的是、TI 仅为此器件提供加密的 PSpice 模型、这禁止我像往常一样在 LTSpice 中进行仿真。 人们会期望 TI 至少为他们自己的 Tina TI 仿真器提供模型、但显然不提供。

我在 e2e.ti.com/.../756523上找到了一个旧论坛帖子 、其中 TI 的某个人为该器件附加了一个 TINA 模型(TPS2120_TRANS.TSC)。

我尝试使用以下说明导入此模型: www.ti.com/.../slva527.pdf

虽然我有疑问,因为编辑器没有显示太多有效的文本,但在第一步中模型似乎编译正常。 但是,新的宏向导无法导入此文件。

有人可以帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    首先、我想让您知道可以提供未加密模型、但它们需要一定的周转时间和与 TI 签订的 NDA。

    我还看了您链接的线程、我不必导入模型。 我只是将下载的文件作为可执行文件运行、并在 TINA-TI 中打开。

    这对您不起作用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    谢谢、这对我来说非常有用。 很显然,我没有尝试简单地双击文件:-)

    此致、

    Rick