This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00540:TIDA-00540的替代设计

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00540, SN65C1167E, THVD2450, TRS3232E, TRS3223E, TRS232, TRS202E, TRS3122E, SN65LBC180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/840701/tida-00540-alternate-design-to-tida-00540

器件型号:TIDA-00540
主题中讨论的其他器件: SN65C1167E、 THVD2450、 TRS3232E、 TRS3232E、 TRS232、 TRS202E、 TRS3122E、 SN65LBC180

您好!

TIDA-00540似乎已停产。

上述参考设计中的 IC 也没有库存。

是否可以为我推荐 TIDA-00540的替代设计?

谢谢、此致

Kalyan

。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan、

    您是否在寻找与参考设计相同的配置(在 TX/RX 通道数量等方面)?  如果是、作为 SN65LBC180的替代方案、您可以考虑 使用 SN65C1167E 或2个 THVD2450、作为 TRS3223E 的替代方案、您可以考虑使用 TRS3122E、TRS3232E、TRS232或 TRS202E 等器件。

    顺便说一下、TIDA-00540是作为参考设计开发的、并不是作为自己的产品发布的、因此它不是真正可以被视为"过时"的东西。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大