This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:TIDA-00961

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/840340/tida-00961-tida-00961

器件型号:TIDA-00961

您好!

在辅助电源中 ,为什么 要设置13.4V ,它应该是12V ?。 下面随附的相同屏幕截图。

谢谢

yashwanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yashwanth、您好、感谢您关注我们的德州仪器参考设计。  您的查询已转发给我们中国的电力输送系统团队、他们将作出回应。  请留出1-2个工作日进行回复。  

    此致、

    J. Fullilove

    参考设计操作

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、yashwanth

    很抱歉我不能回答你的原因, 因为我不是最初的设计师。

    在该设计中、12V 电压应该正常。