This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 未找到产品文件夹

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-060001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/840421/product-folder-not-found

主题中讨论的其他器件:TIDA-060001

您好、E2E、

你好。

我们的客户在 网站上找不到 TIDA-00067和24VDCPLCEVM 的产品文件夹、这些文件夹是否已重定向至其他链接或已在 TI 网站中删除?

我希望得到您的确认吗? 谢谢你。

此致、
Carlo Cabaccan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carlo、我们将在我们的 Web 运营团队中了解这一点、并与您联系。  请让我们再调查1-2天、然后返回给您。  

    此致

    John Fullilove

    参考设计操作

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    由于这是一种过时的设计、因此已将其删除。  最佳替代参考设计是 TIDA-060001。 它具有可用的硬件和开源软件。

    Christina