This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-01464:反激式和电感器规格

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01464

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/839803/ccs-tida-01464-spec-of-flyback-and-inductors

器件型号:TIDA-01464

工具/软件:Code Composer Studio

我正在测试参考 TIDA-01464、我需要元件的规格:L101、T201、T202。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nizar、您好!

    查看 TIDA-01464、您可以在页面底部找到 BOM 和光绘文件。 以下是 BOM 链接(链接: http://www.ti.com/lit/df/tidrtp7/tidrtp7.pdf)。 在 BOM 中、您可以找到 TIDA-01464的每个组件的说明。

    我将您正在查看的部件放在这里:

    L101:Minntronix 1.6mH、4.3A、0.525 Ω、TH

    T201:Minntronix 变压器、600 μ H、TH

    T202:Minntronix 变压器、1500 μ H、TH

    谢谢你  

    罗俊仁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:  

    我需要这些组件的数据表(磁芯、比率匝数等) 而不是 BOM 中提到的特性。 我访问了 Minntronix 网站、但我没有找到数据表。

    此致、

    Nizar Sghaier。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nizar、

    已联系原始设计人员了解电感器和变压器磁芯材料规格。 在 设计指南的第2.3.2.2节"变压器参数计算:匝数比、一次侧电感和一次侧峰值电流"中已找到一些规格/计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nizar、

    我们提供的数据表包含一些专有信息。 我已将摘录列入所附文件。

    如需更多信息、请直接联系 Minntronix、他们很乐意访问 provide.e2e.ti.com/.../MTX-4815838R.pdfe2e.ti.com/.../MTX-4815839R.pdfe2e.ti.com/.../MTX-4815840R.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilbert:

    感谢你的帮助。

    Nizar Sghaier

    此致。