This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:同轴电缆 TINA 仿真

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/839526/webench-tools-coax-tina-simulation

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我正在尝试仿真通过同轴电缆的电流、如以下文章中所述:  

http://aaronscher.com/Circuit_a_Day/coax/circuit2.html

请参阅以下 TINA 文件。

e2e.ti.com/.../coax_5F00_cable.TSC

我没有找到重现频率与电流间关系图的方法。 在 TINA 中可以实现这一点吗? 如果可能、您可以告诉我如何操作?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    这是一个有关 DesignSoft/TINA 的问题。  请使用此支持页面: www.tina.com/technical-support/

    此致、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、

    感谢您的深入见解! E2E 是否停止了对 TINA 相关问题的支持?

    谢谢、

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

     对于特定的 TI 器件、仍由相应的产品组提供支持。  对于一般的 TINA 支持、我们将咨询转至 DesignSoft。

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Leonard!