This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00645:BLDC 电机不运动

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8308, TIDA-00645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/840016/tida-00645-bldc-motor-does-not-move

器件型号:TIDA-00645
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430G2DRV8308

我正在关注该参考设计、尝试使用1PWM 模式移动 TelcoMotion DT4260 BLDC 电机(来自 DRV8308套件)。 虽然固件成功构建并明显刷写了 MSP-EXP430G2 电路板、但电机未运行。 TIDA-00645上的红色 PWRGD LED 持续发出暗灰色的红色光;霍尔传感器接收到电源并正确输出、但电机相位似乎没有电源。

请帮助我使参考设计正常工作。 到目前为止、我们认为固件代码中可能存在问题-这是我们今天从参考设计网页上下载的固件代码。 是否确认参考设计代码正常工作? 如果有更新版本、请与我分享。  

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco、

    感谢您在电机驱动论坛上发帖。

    遗憾的是、没有更新的固件可用、上传的代码与发布的测试结果中使用的代码相同。 您能否解释一下您认为存在固件问题的原因?

    如果系统正常运行、PWRGD 信号应该为高电平、是否已检查 VREG 是否符合预期? 由于 PWRGD LED 照明昏暗、因此该引脚上可能会出现脉冲、指示看门狗问题(如果已启用)或 VREG 问题。 另请检查其他电源。  

    请注意、如果 PWRGD 信号切换、MCU 也会复位。  

    此致、

    -Adam