Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01604
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01604 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
这是黄眼。
感谢你的答复。
通过 CCS 下载程序时、TIDA-01604控制卡(Piccolo F280049 controlCARD)是否会自动保存到控制卡中?
如果是,下载控制卡的程序在施加 USB 电压时是否会自动激活???
如果没有、我想知道如何保存它。
最恰当的考虑。