This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01063:用于高电流脉冲测量的 Rogowski 线圈

Guru**** 2938600 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6001, UCC21521, TIDA-01063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/839494/tida-01063-rogowski-coil-for-high-current-pulse-measuring

器件型号:TIDA-01063
主题中讨论的其他器件:LMC6001UCC21521

对于国防项目、我们需要 测量上升时间为2-3微秒的2500安培脉冲电流。

该脉冲是通过将一个0.3 μ F 电容器放电产生的、电压为5000V -负载的阻抗很小、大于2欧姆。

用于执行此放电的开关是 Infineon IGBT -FZ750R65KE3。  脉冲频率很低-大约每10秒。

事件序列是 -将 HT (倍压器) 馈电至5600V, 将电容器充电至5000V (通过测量 通过1 gohm 电阻器和 V drop.的电流进行感应)

电阻器上的电压)。 电表级 LMC6001运算放大器可提供低输入电压。 用于显示和控制的信号。

然后 、用户可以选择触发 或 中止照射行程。 高压簧片开关与适当的电阻器一起用于充电和中止功能。

对于火灾,使用来自 IGBT 驱动器芯片(UCC21521)的18V -100微秒脉冲。

在您使用 Rogowski 线圈的 TIDA-01063和相关工作的启发下、我们 设计并制作了该线圈的一些部件。

对于信号放大、我们将使用 AD8421- Ins. 增益为100时的增益为1毫安。

除此之外、我们还需要保持一点人手进行校准等

您的专家意见将非常有帮助。

Fateh Singh +919988111195- (fs_monder@yahoo.com)

MONTECH Instruments、181/31、工业 Chantigarh-160002地区。 印度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fateh Singh、您好!

    感谢您参考我们适用于您的应用的参考设计。

    根据您共享的系统说明、我假设应用是使用隔离式电流感应来感应高频率、高电流幅度脉冲电流(方形)。  

    如果您询问 Rogowski 线圈是否支持高频高幅度电流感应。 如参考设计中所述、输出将是输入信号的导数、因此传感器输出将在每次阶跃变化期间产生瞬态脉冲。 需要使用集成电路来重建信号。 超出其增益带宽的 OPAMP 低通区域可用于实现集成、或者与具有数字集成的 ADC 搭配使用的高速、高增益带宽运算放大器可用于重建信号。  

    TI 产品系列中的仪表放大器可替代 ADI 器件。 由于输出电压与信号频率成正比、因此您需要研究脉冲频率的传感器输出幅度、以确定信号条件增益。 如果仪表放大器具有高增益、通常高频率将位于低通曲线中。 交叉验证交流图和传感器增益的增益幅度有助于您确定相对于 ADC 最小分辨率的信号是否足够、从而确定是否需要校准。 使用参考设计中提到的等式10、可以针对方波脉冲信号计算传感器增益、也可以使用图8电路的增益图。

    我希望您对此有疑问、并期待在您的设计中提供帮助。

    此致、

    Srinivasan