This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00524:更新了修订版 A 的 BOM /有关谐振频率的问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/839163/tida-00524-updated-bom-for-revision-a-questions-about-resonance-frequency

器件型号:TIDA-00524

大家好、我在评估板上有几个问题:  

1) 1)比较 TIDA-00524 (修订版 A)的 BOM 和在线发布的 BOM、C9和 C10都装配在物理评估板上。 请告知这些组件的价值。  

2) 2)验证已组装电路板的谐振频率、当电池未组装时、该频率为~13.03Mhz。 电池已组装后、电流为~13.60Mhz。 请告知标签是否需要电池电源、以便使用频谱分析仪进行精确测量。   

3) 3)是否有线圈电感的记录测量?   

谢谢、  
Karl  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    我们的专家将在下周与您交流。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl -  

    我在这里查看的 BOM 没有 C9。 您可能会询问 C10和 C11。 C10为35pF。 请参阅此处的用户指南第24页、有关已调谐天线的信息、请参阅同一文档 中的第7.5节:http://www.ti.com/lit/ug/tidu821/tidu821.pdf

    关于使用或不使用蓄电池的调整-我认为当蓄电池就位时、调整是正确的、这是有道理的、因为这是一个数据记录器示例、 需要电池执行测量并记录数据、而不存在磁场(来自读取器)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh -请参见随附的我拥有的 TIDA00524A 电路板图像。 有一个 C9和 C10与原理图或 BOM 不匹配。 我不想移除电容器来测量、并有损坏原电路板的风险。  

    我验证了同一产品页面中的光绘文件、它们还包含 C9/C10。  

    是否由于从 uC 或演示板上的其他组件中抽取而导致在没有电池的情况下进行拆卸?   

    谢谢、  
    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karl、

    在某种程度上、由于 EVM 是如何制造的(特别是器件采购...)、电路板的电池座必须更换。 我假设 TI 参考设计的设计文件在发生这种情况时没有更新。 我自己甚至没有该版本的电路板、但我可以很容易地将其与我的电路板进行比较。

    根据我的比较、该电路板上的 C9和 C10等于根据设计文件制作的电路板上的 C10和 C11。

    这些是 Josh 提到的天线调谐电容器、因此他在这里的指导是准确的。 新的电池座改变了所需的调谐值、因此现在使用了两个电容器而不是一个电容器。

    需要在电池就位的情况下进行调优。

    我们没有记录线圈电感的测量、由于每个 PCB 上的测量值存在差异、因此我们从未对任何 EVM 执行过此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉尔夫-

    完美、感谢您的说明。  

    Karl