This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-00961:存储器范围错误

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/839949/ccs-tida-00961-memory-range-error

器件型号:TIDA-00961

工具/软件:Code Composer Studio

您能解释一下下面显示的存储器范围错误发生了什么情况吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregory、

    项目看起来包含多个链接器命令文件(*。cmd)。  这些文件定义了重复的存储器范围和重叠的存储器范围。  您需要弄清楚应该在项目中使用哪一个、不应该使用哪一个。  例如、您可以右键单击 f28004x_flash_lnk.cmd 文件并将其从编译中排除。

    此致、

    John