This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20742:原理图*。DSN 文件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/839630/pmp20742-schematic-dsn-file

器件型号:PMP20742

大家好、

  需要您的帮助才能查看并提供具有*。DSN 格式或其他原始源文件的 PMP20742原理图。

此致、

艾伯特·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    PMP20742的设计文件可在 Web 上的.zip 文件夹中找到。

    我们使用 Altium 进行设计、因此文件将是.schdoc、并且可以导入到 Orcad (.DSN)中。

    谢谢、

    Robert