This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-010031:当电机速度达到80krpm-90krpm 时、会导致不稳定

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/839663/ccs-tida-010031-when-motor-speed-reaches-80krpm-90krpm-it-becaomes-instability

器件型号:TIDA-010031

工具/软件:Code Composer Studio

当电机速度达到80krpm-90krpm 时、它会变得不稳定、如何解决这个问题?   对于 软件源代码、我们应该修改哪些参数或部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    不稳定性来自错误的过零检测。 对于不同的电机、我们需要调整 s/w 中的 BEMF 检测线程保持、以调整过零电平。 请尝试调整以下软件数据:

    BEMF_THRESHOLD: 表示过零检测电平。

    换向_空白_时间:换向后跳过错误信号。

    PWM_BLANK_Counts:这意味着为了避免噪声、采样时间延迟。

    B.R

    霍肯