Other Parts Discussed in Thread: LM3481
我想仿真升压转换器功率级以获得其交流响应、因此我已经将电路设计为电压控制源、 但是我的电路不工作、我认为我在电压控制源方面遇到了问题、是否有人可以向我说明如何在升压或降压转换器仿真中使用该器件?
这是电路:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM3481
我想仿真升压转换器功率级以获得其交流响应、因此我已经将电路设计为电压控制源、 但是我的电路不工作、我认为我在电压控制源方面遇到了问题、是否有人可以向我说明如何在升压或降压转换器仿真中使用该器件?
这是电路:
目前、我在数学建模方面没有遇到任何问题、我已经推导出了升压转换器模型(电压和电流模式)、并且我使用 MATLAB 来仿真功率级并计算补偿组件、但它仍然是一个非政治模拟。
我的第二步是设计一个真正的升压转换器、因此我使用了 TI 组件和软件。 在实施真正的原型之前、我想对设计进行仿真。 由 LM3481组成、其中集成了跨导放大器以进行补偿设计。
我想获取系统开环的波特图、Vout/VC 的波特图 (Vout:是输出电压、Vc =控制电压或跨导放大器的输出电压)。
您能否阐明通过 LM3481绘制功率级开环波特图的步骤??