This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/MSP430FR2533:查找 MSP CapTIvate MCU 开发套件

Guru**** 2515900 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2533, MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/839563/webench-tools-msp430fr2533-looking-for-a-msp-captivate-mcu-development-kit

器件型号:MSP430FR2533
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2633

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

我们正在寻找 MSP CapTIvate MCU 开发套件。 我们在该链接中找到了一个

http://www.ti.com/tool/MSP-CAPT-FR2633

但是、它使用 MSP430FR2633、但我们的设计具有 MS430FR2533 (我们正在使用 MSP430FT2533IDA 为 Captouch 应用设计电路板)。 因此、我们正在寻找 MSP430FR2533的开发套件、以便我们生成的代码可以在电路板中使用。 您是否具有带 MSP430FR25RRIDA 的 MSP CapTIvate MCU 开发套件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shobha、您好!

    否 MSP-CAPT-FR2633 EVM 具有一个 MSP430FR2633器件、该器件是 MSP430FR2533的"扩展集"、因此该器件与 FR2533完全相同、但具有更多 RAM (4K 而非2K)。

    因此、您可以在 FR2633上编写代码、该代码将在 FR2533上运行。  请注意、将代码迁移到 FR2533时、FR2633的 RAM 存储器将只有一半。