This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/AMC1304L05:具有更高模拟电压工作范围(高达26V 输入电压)的器件

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224, AMC1336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/839483/webench-tools-amc1304l05-device-with-higher-analog-voltage-operating-range-upto-26v-input-voltage

器件型号:AMC1304L05
主题中讨论的其他器件:ISO224AMC1336

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

 我们要求 ADC IC 的规格如下:

  • 16位分辨率
  • 光隔离
  • 1.5kV 隔离、电源隔离、信号隔离
  • 可选(输入模拟电压)电压范围高达26V
  • 模拟侧的标称工作电压为12V/24V。
  • 输入电流3mA

请建议一些符合上述规格的器件

此致、
Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    目前、我们的产品系列中没有任何可满足您上述所有要求的独立器件。  我们有一个隔离放大器(ISO224) 、可在高达18V 的电源供电的输入上接受高达+/-12V 的电压、 但我们没有任何调制器(数字输出器 件)、例如 AMC1304、这些调制器超出了+/-1V 输入范围(但 AMC1336仅在+5V 电源下运行)。