This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00883:BQStudio 和 bq40z50评估套件

Guru**** 2553360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/838374/tida-00883-bqstudio-and-bq40z50-eval-kit

器件型号:TIDA-00883
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

也许这个问题已经被回答了很多次、但我想确认一下。

是否可以将 BQStudio 与常见的 HID-USB 转 SMSbus 转换器配合使用?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    是的。 您应该能够将其与任何总线主控一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    我会告诉你。 我很快就会购买 EVM。