This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00652:TIDA-00652交流/直流在磁场上发生故障...

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/838154/tida-00652-tida-00652-ac-dc-failed-on-field

器件型号:TIDA-00652

大家好、

我的一位客户基于 TIDA-00652构建了硬件、在原型构建和初始测试中 、硬件工作正常。 目前也是如此,由于交流/直流故障,几个月后提交了退货。 在调试时、我们注意到电流感测电阻 R5、电压控制反馈电阻 R2、R6在故障硬件上熔断。 在实验室测试中、波形看起来正常。 您能不能帮助您了解这些组件损坏的可能原因。  

感谢您的即时支持。

-Selva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我们将对此进行处理、并尽快与您联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selva、

    是 R5 CS 电阻器和 R2、R6电压反馈电阻器是唯一损坏的元件、如何输出 PFC MOSFET 和大容量电容器。

    您是否使用了与 TIDA 原理图中所列的器件相同的器件?

    谢谢

    Peter