This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS55165-Q1:Webench 12Vin 12Vo 占空比

Guru**** 2619815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/838020/webench-tools-tps55165-q1-webench-12vin-12-vo-duty-cycle

器件型号:TPS55165-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

 我想按如下方式向客户介绍该器件:Vin=12V、Vo=12V、Io=0.1A;请参阅下面的 Webench 仿真结果、占空比是什么意思? 此外、如何从系统级别计算此占空比? 工作模型将是升压还是降压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    对于您共享的条件、器件在升压模式操作下工作。 通过考虑 MOSFET 和电感器上的压降来计算占空比。

    我们可以通过邮件提供方程式、以了解更多详细信息。 请告诉我它是否正常。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

      将发送一封电子邮件。 请帮我发送方程式。 谢谢。