This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:土壤 EC 正在移动

Guru**** 2591750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM234, LM334, LM134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/837246/webench-tools-soil-ec-on-moving

主题中讨论的其他器件:LM317LM234LM334LM134

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我想设计用于土壤(在叉车上移动时)测量的电解电导回路。 在叉车中、我们需要使用4电极方法进行连接

 对于第1个和第4个(最后一个)、需要提供电流、而2个和3个电极需要测量电压。

我们正在使用12V 的电池。

请提供相同的参考电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    根据您的信息、您似乎正在寻找能够测量电极2和3两端电压的仪表放大器? 对吗? 如果是、请告诉我、我可以帮助您与团队联系、帮助您选择仪表放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的重播。 是的、我们要测量电极2和3点的电压。

    我们使用以下方法来计算电导率

    我们注入电流的第一个和最后一个电极。 因此、由于潜在的力、电极2和3将获得电压。

    在此过程中、我们需要测量流经电极的电流以及电极2和3的电压。

    那么、我们能否通过微控制器 ADC 引脚测量该值。 我们将提供电池电源的输入、这将提供 LM317输入、并将提供50mA 的恒定电流。

    因此、请提供建议并提供解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    因为您的问题与 LM317有关。 我将您的线程转移到 LDO 组。感谢您的耐心等待。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    以下 TI 应用手册详细介绍了各种土壤测量技术、可能对您的工作很有用。

    文件编号:sbaa275
    标题:《RTD 测量基本指南》
    www.ti.com/.../sbaa275.pdf

    我相信您的问题与如何将 LM317用作电流源有关。
    请澄清是否存在这种情况。

    LM317数据表显示了一种可将其用作电流源的应用。
    我复制了下面的电路。

    请记住、存在其他电流源、这些电流源可能是可选的。
    请参见 LM134/LM234/LM334系列电流源。

    请告诉我这是否回答了您的问题。

    谢谢、

    斯蒂芬