This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00704:TIDA-00704用于改变充电电压和电流的反馈控制。

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/838718/tida-00704-tida-00704-feedback-control-for-changing-charging-voltage-and-current

器件型号:TIDA-00704

各位专家:  

尝试使用 TIDA-00704 (不带 MCU)设计用于28.8v、20Ah 电池的充电器、  

我有两个问题
如何控制 TIDA-00704的输出电压和电流?
通过 U8上的 FB 引脚或 U5的 Vref 和 Iref、以及如何使用这些引脚?

2.需要 TIDA-00704的故障排除手册或检查点、因为 TIDA-00704在开始使用31v、10.5A 充电之前停止为电池充电、  
尝试添加一个200mV 至3V 的 FB 来为输出电压充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您对我们的 TI 设计提出问题。

    1.对于充电器应用、次级侧应该有一个用于充电管理的 MCU。 您可以使用 MCU 更改 U5的 Vref 或 Iref、以便控制输出电压和电流。

    2.我不理解你的第二个问题。 请说明一下。

    此致

    Huixin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、  

    非常感谢您的回复、希望您做得好。

    在第二个问题中、我要问的是、当我将电池与 TIDA-00704连接时、它开始通过 J1端子以31v、10.9A 的电压为电池供电、但现在它的输出始终为0v、 尽管电池已部分充电、但如果 TIDA-00704的任何模块出现任何问题、如何解决该问题。

    我的错误是尝试将200mV 至3V 的外部馈电馈送到 FB 引脚、以控制 J1的输出。
    或者我想 UCC29950发生了错误。

    2.正如您所回答的, “您可以使用 MCU 更改 U5的 Vref 或 Iref,以便控制输出电压和电流。”
    如果 TI 有任何解决方案、您能不能建议我使用相同的专用 MCU 模块?

    它似乎只控制 Vref 在 J1的输出中进行更改、或者我必须一次控制 Vref 和 Iref?  
    电流和电压限制?

    此致:
    Soonu Verma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Verma:

    1.如果输出电压始终为0V、我认为您的电路有问题。 我建议您先断开电池并使用电子负载进行调试。 也许您可以检查辅助电源是否正常、PFC 是否正常(如果有400V 输出)、然后检查 LLC 和 SR。 根据当前信息、我无法分析问题是什么。

    2.对于 MCU、您可以选择一个通用的。 MCU 需要检测输出电压和电流、您可以根据电池电压条件使充电器在 CC 或 CV 模式下工作。 如果您希望它在 CV 模式下工作、则可以更改 Vref 以控制输出电压、与 Iref 相同。 至于限制、由反馈电路中使用的分压电阻决定。

    此致

    Huixin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我想提出一个基本问题
    我已经通过 Vref 引脚将 TIDA-00704的输出设置为28.8v、
    因此,现在当电池电势增大并开始接触26-27V 时,电压将开始下降? 因为模式是 CV  

    此致

    Soonu Verma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Verma

    充电器应首先在 CC 模式下工作、直到电池电压达到 CV 环路的 Vref。 然后、充电器变为 CV 模式。 您可以在 Google 上找到有关电池充电曲线的大量信息。

    此致

    Huixin