This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA 中的 EFT 仿真

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/837128/eft-simulation-in-tina

主题中讨论的其他器件:TVS1400

我是指链接 https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/p/580847/2132280中提供的线程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

     我不理解您在说“我是指线程”时所询问的内容。 。 "

    您所指的是什么、请看?  

    此致、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的肠道没有更新剩余的问题。 我只是在寻找用于 EFT、ESD 和浪涌发生器的 TSC 文件模型、但最终得到了用于浪涌发生器的 TSC 文件模型。 仿真文件随 TVS1400器件一起提供。 如果没有电感器(100uH)、TVS 二极管无法保护负载。 请发送电子邮件至 explain.e2e.ti.com/.../Surge_5F00_Simulation.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我从未仿真过 EFT。 但是、我们已按照 IEC61000-4-4标准对器件进行了测试。