This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/INA826:ECG 图的 CMRR 仿真

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826, OPA2314, OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/836632/webench-tools-ina826-cmrr-simulation-for-ecg-diagram

器件型号:INA826
主题中讨论的其他器件: OPA2314OPA333

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在尝试通过在下面的电路中应用 RLD 来分析 CMRR 的影响、请帮助提供仿真结果。 我尝试使用 Tina 进行仿真、但分析结果不成功。

如果能够为 TINA 模型提供相同的结果、这将对我的项目非常有帮助。

Rgds

Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandra、

    很高兴为您提供帮助。 您可以向我发送您的 TINA 文件吗? 您可以使用文本编辑中的"插入文件"按钮附加该文件。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    感谢您的快速响应。 连接了 Tina 模型、我正在使用值和 ECG 信号源。 请随意编辑、我对 RLD 如何改善 CMRR 以及 RLD 的影响是否可以通过仿真显示感兴趣。 我知道我们无法完全模拟人体模型、但为了理解、我们可以做一些理论和仿真。

    Rgds

    Chandra

    e2e.ti.com/.../ECG_5F00_CKT_5F00_Analysis.TSCe2e.ti.com/.../ECG_5F00_CKT_5F00_Analysis2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandra、

    附加的仿真电路允许您将 OPA2314 RLD 电路连接到 INA826并断开其连接、并查看 CMRR 的改进。

    执行瞬态仿真、向  差分 ECG 信号添加60Hz 共模噪声信号。  通过更改 仿真中开关的位置、 您可以添加 或移除右腿驱动电路、并查看60Hz 信号的共模抑制性能的改进。

    请注意、我 将 OPA2314电源电压更改为单极0-5V、 因为 OPA2314 的性能 仅针对  5.5V 最大电源(器 件能够承受7V 的绝对最大电压而不会造成永久损坏)。  我还 添加了驱动 INA826基准输入 的 OPA333积分器缓冲器、与图69中的电路匹配。

    1) 1) 请参阅以下不带 RLD 电路的瞬态仿真、其中显示  了 INA826输出端仍然存在的一些60Hz 共模噪声残留物;其中 INA826抑制大多数60Hz 共模信号。

     2) 2)请参阅以下改进的瞬态仿真 、包括 OPA2314 RLD 电路、其中显示 在包含 RLD 电路后 INA826输出端不存在60Hz 噪声的布线。

    请在下面找到 TINA 仿真文件。

    e2e.ti.com/.../ECG_5F00_CKT_5F00_cmrr_5F00_60Hz_5F00_RLD.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    此致、

    Luis Chioye

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Luis、

    非常感谢您的理解。  

    Rgds

    Chandra