This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/TPS55330:电源设计器中的 Eagle 导出会产生重复的'Pin 已存在'错误并创建多个值

Guru**** 2619815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/836149/webench-tools-tps55330-eagle-export-from-power-designer-produces-repeated-pin-already-exists-errors-and-creates-multiple-value

器件型号:TPS55330

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我想指出电源设计器中 Export 选项的 Eagle Export 部分的一些问题。

这一切都可以用一张图片来说明:

进口到鹰的商品真的很混乱;

每当我使用随附 SCR 文件生成的组件时、我都必须进行大量整理、存在一系列"此引脚已存在"错误、创建了大约六个或七个值和名称可视元素、并且在 PCB 中、这些元素以组件为中心。 当您在电路板设计中移动/拖动组件时、您必须先将六个值符号拖离方向、或者在库管理器中为每个组件删除它们、这非常困难。

我的理解是、这主要围绕 SCR 文件的创建方式、它们的格式是否有问题? 我在 E2E 上看到了其他帖子、他们讨论了文件中元素的顺序及其对组件产生的影响。

希望我已经为开发人员提供了足够的详细信息来解决这些问题、如果没有、请联系我们、我将尽力收集信息。

非常感谢、

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘了说、在原理图方面、还有很多物体之间的连接缺失;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Louis,

    我们将查看您的查询。 我们将在明天就此向您回复。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    生成的组件有时在引脚下方绘制一条线、这会导致未连接错误(我已将 SS 引脚下方的线拖动出来以查看);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    我们已将该问题转交给相关团队、解决该问题至少需要一周时间。

    我们将在帖子解决后进行更新。

    此致、

    阿图尔

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会关注线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    我们已解决 了与随附 SCR 文件生成的组件相关的问题。 这些更改将反映在我们的下一个量产版本中。 我们将在完成后通知它。

    谢谢、此致、

    阿图尔