This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR33620:如何更改 FSW

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/838631/webench-tools-lmr33620-how-to-change-fsw

器件型号:LMR33620

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我想在 fsw = 2.1MHz 时使用 LMR33620进行设计。

您能告诉我在启动新设计时如何更改 FSW 吗?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takashi San:

    请注意 、LMR33620是固定频率器件。 您可以为以下突出显示的器件创建2.1Mhz 的设计。

    您可以通过单击参数并在"可调频率"中输入所需频率来更改 FSW。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atul-San:

    感谢您对此问题的快速响应。

    好的、我明白了。

    此致、

    Takashi Onawa