This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00067:仿真、硬件与放大器;系统设计工具论坛

Guru**** 2618595 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-060001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/837444/tida-00067-simulation-hardware-system-design-tools-forum

器件型号:TIDA-00067

您好!

我们旨在证明器件之间的 PLC 通信、这些器件上当前有多个有效的 RS 485。

我正在寻找;

1) 1) PLC、但直流电将从40V 更改为60V

2) 2)比特率 为115200。

3)传输距离约为0.6米。

4) 4)支持 UART 输入和 UART 输出。 即 UART 到 PLC 或 PLC 到 UART。

我需要建议和软件信息才能开始工作。

BR/Arslan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请看 一下 TIDA-060001。  提供了硬件文件、软件是开源的、可让您快速入门。