This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:RF_RangeEstimator

Guru**** 2618455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/837051/webench-tools-rf_rangeestimator

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的支持团队:

我在使用 Excel RF_Range_Estimator 工具时遇到了一些问题。 以下问题如果您能帮助我、我将不胜感激:

-图解´s:每次我选择否或使用天线分集时、它为何会改变? 它与计算表中的其余计算有什么连接?

-直接波形和反射波:在第 21页的 PDF 文档 swra479a 中,有所有公式,或者让我说几乎所有公式,在这里你为我选择了一个“未知”距离... 请解释一下。

-总能量 Friis:该值与垂直/水平值相比有何差异? 在我的计算中、如果偏振是水平极化或垂直极化、最后提到的两个参数将会有所不同。 Friis 公式基本相同、因为它根据极化情况考虑反射能量。 我的问题是:有什么区别?

提前感谢您、

祝你度过美好的周末

Elena  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科托维奇

    1) 1)计算器考虑了链路预算、该预算考虑了传播信号的衰减和其他损耗来源。 可以通过增加裕度来考虑这种衰减/损耗。 可以通过使用天线分集等缓解技术来减小此裕度。

    2) 2)请参阅 swra479中的图1。 H1和 H2是天线高于地面的仰角。 两个天线之间的距离表示为 d。直接波和反射波的传播距离可使用 H1/H2、d 和 PG21上的公式计算、用红线表示。

    3) 3)水平极化电磁波的电场与地面平行传播、从而使其更有损耗。 这就是大多数蜂窝系统使用垂直极化的原因。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong 先生:

    非常感谢您的回答´s、但遗憾的是、它仍然没有明确一个问题。  

    在"Calc" Excel 工作表中、有"Friis、Direct + Rebed"(垂直、水平)的总能量[dBm]"。 我的问题是、您使用的是先前获得的结果的公式或组合? 很明显、垂直和水平值是从"能量"中获得的、该值取决于之前计算的反射系数。 但是弗里斯? 它只是垂直值和水平值的总和吗?

    此致、

    Elena  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elena、

    《实现最佳无线电范围》应用手册解释说、Friis 公式确定了开放和自由空间环境中无线电系统的范围。 请参阅第2.4节。

    2射线接地反射模型(带接地反射的 Friss 等式)考虑了极化和接地对露天测量的影响。 请参阅第2.5节。  

    BR、