This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS63070:从 Webench 设计中删除仿真

Guru**** 2965370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/836293/webench-tools-tps63070-remove-simulations-from-webench-design

器件型号:TPS63070

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

在 WEBENCH 中更改各种参数的同时创建多个仿真、是否可以从我的仿真列表中删除给定的仿真?  确定我不再感兴趣后、如何删除仿真?

谢谢!

-Will Jarrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    目前、我们无法删除仿真。 但是、我们以前有类似的请求、并且已将此功能添加到队列中以供将来实现。

    此致

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加布线后、是否有方法从图中移除布线?

    它会变得拥挤、无法减少显示的布线数量。

    唯一的解决方案是从头开始重新启动整个项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    是的、如果您单击相应探针轴上的数字、您将能够单击"Remove Probe"、然后删除该特定波形。  

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这起作用了

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joe 的确认。


    此致、

    模块