This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01281:在原理图中找不到

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01281, TIDA-01159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/837296/tida-01281-could-not-find-in-schematic-diagram

器件型号:TIDA-01281
主题中讨论的其他器件: TIDA-01159

你(们)好。

我叫 Saibaba Tandle、我是一名学生、目前正在设计一个精确的电路。  我在设计时有几个疑问、希望您能将其清除。  

1)第一个问题:我无法在原理图中找到 TIDA-01281器件。 我们是否必须单独订购?

2) 2)即使 TIDA-01159也从原理图消失、并替换为 HV_snande1和 HV_snande2、这很难理解  

3) 3)我经常搜索 SBR05M100BLP-7封装、但遗憾的是、我找不到、即使 Samacsys 库加载程序也拒绝设计它、设计很难、任何建议都值得欢迎。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saibaba、您好、感谢您关注德州仪器和我们的参考设计。  我们将让我们的所属设计团队帮助回答您的问题、但您能否帮助更具体地阐明您的技术问题?  以下几点:

    1) 1)您"无法在原理图中找到 TIA-01281器件?  -您是指特定器件/器件吗? 如果是、我们会向您提供 BOM、以便您在运行时找到特定的器件型号、制造商必须单独订购。   如果不是您所指的内容、请提供更具体的说明。  

    2) 2)您提到"甚至 TIDA-01159消失了"?  您能否就您在这里的含义提出建议?  

    此致、

    John Fullilove

    参考设计运营经理

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saibaba

    您要讨论的是哪种设计? 我认为 TIDA-01281和 TIDA-01159在该设计中都被称为"数字卡"。

    如果没有根设计编号、我们就无法理解您的问题。