This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS563200:当输入电压设置为5V 且输出电压设置为3.3V 时,WEBENCH 可以#39;t 运行仿真

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/838183/webench-tools-tps563200-webench-can-t-run-simulation-when-vin-set-to-5v-and-vout-set-to-3-3v

器件型号:TPS563200

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

请问 TPS563200仿真为何在 Webench 中无法根据以下输入/输出要求工作:

输入电压最小值:4.75V

最大输入电压:5.25V

输出电压:3.3V

输出电流:2A

BR。

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    在输入/输出条件下、设计违反了占空比限制。

    请注意、根据数据表、需要保持的最大占空比为65%。

    此致、

    阿图尔