This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:滤波器设计工具- Allpass 滤波器错误

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/835888/webench-tools-filter-design-tool---error-with-allpass-filter

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我已经使用滤波器设计工具多年(对于工程领域的 Capstone 类)。 我们让学生使用该工具来设计其滤波器、但要求他们使用 multisim 对电路进行仿真、以验证响应与设计工具提供的响应相同。 我们以前从未遇到过设计工具提供一个响应和多路复用器提供另一个响应的问题。 然而、今年是我们在课堂上首次使用 allpass 滤波器、我们发现多路仿真仿真与 webench 结果有很大不同。  

我已经仔细检查了多西姆电路(以及一位教授)、电路的接线/构造似乎没有任何问题。 (我尚未坐下来计算传递函数或计算出电阻器和电容值)。 我们稍微使用了 TI 产品、设计论文和工具、但从未有过设计无法正常工作的情况。  

我只是想提出这个问题、看看开发团队中是否有人可以快速了解一下。  

非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    感谢您将此事提交给我们、并真诚地向您道歉、以免给您带来不便!

    我发现问题存在于二阶 allpass 电路中。 我们将研究此问题并尽快解决。

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我们已经确定了问题的根本原因并对其应用了修复方法。

    这是一个违反墨菲定律的好例子。 首先计算该工具

    求解二次方程、然后将其插入、从而得出组件的值

    返回到公式中、以验证 Q、N 和增益的实际值和目标值

    是相似的。 它还将计算值重新插入传递函数以进行灵敏度分析。

    似乎已通过这些流程验证了组件计算。

    但是、某些变量最终可能会得到中的两个电位值

    二次方程。 其中一个值可能会导致频域中出现尖峰。

    我们正在积极验证 修复程序、它将在我们的下一个版本中准备就绪。

    此致、

    Alfred