This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01604:j602 j603

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/837395/tida-01604-j602-j603

器件型号:TIDA-01604

我有疑问。

在 TIDA-01604原理图的第二页、有用于 J602和 J603的连接器。

我想知道这些连接器应该在硬件中的哪个位置连接。

注意事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaeyup、

    这些器件计划用于与以下 OBC-DC/DC 级控制器通信、应保持断开状态。