This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010015:申请 TIDA-010015的变压器数据表

Guru**** 1133040 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010015
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/837369/tida-010015-request-transformer-datasheet-for-tida-010015

器件型号:TIDA-010015

尊敬的先生:

您能不能帮助提供以下 有关 TIDA-010015 BOM 的变压器数据表。

  • L1/ 150 μH / PFC 楔块/ 定制变压器
  • L7/LLC 谐振电感器/
  • T1/ PQ3230 Payton 变压器/

谢谢。

e2e.ti.com/.../tidrxc5.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    我已在其他 E2E 主题中发送数据表。

    请参阅。

    BR

    Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郑:

    感谢你的答复。

    您能否提供其他 E2E 主题的链接?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    我随附数据表 here.e2e.ti.com/.../750344129_2C00_Rev01-datasheet_2800_For-TI-India_2C00_PFC-inductor_2C00_PQ2625_2900_.pdfe2e.ti.com/.../750344128_2C00_Rev01-datasheet_2800_TI_2C00_India_2C00_-Resonant-inductor_2C00_TIDA_2D00_010015_2900_.pdfe2e.ti.com/.../750344127_2C00_Rev00_2800_For-TI-India_2C00_-LLC-main_2C00_-PQ3230_2900_.pdf

    BR

    Cheng