This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA189模型和 Tina-TI 的问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA189, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/837199/problems-with-the-opa189-model-and-tina-ti

主题中讨论的其他器件:OPA189TINA-TI

大家好!

我已经从 OPA189页面下载了 SPICE 模型、在 TINA-TI 中创建了新宏(使用 Tools->new macro wizard)、但当我开始仿真时、我得到了错误消息:"library file:^不存在。 行:。 {}"。

有人知道如何解决这个问题吗?

从 TI 和其他供应商处以相同的方式导入的其他 SPICE 模型能够完美地工作。 我使用的是 TINA-TI 版本 9.3.200.277 SF-TI。

谢谢!

Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

    我刚刚完成 了使用 TINA-TI 的新宏向导生成 OPA189仿真模型的过程。  TINA Spice 语法可从 OPA189网页获取。

    http://www.ti.com/product/OPA189/toolssoftware

    模型 生成 而不会出现任何问题或错误。 您可以在此处看到我为您的电路获得的结果:

    这是包含我生成的 OPA189模型的 TINA 文件。 您始终可以剪切模型并将其粘贴到新电路中。

    e2e.ti.com/.../OPA189_5F00_Tina_5F00_01.TSC

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢你的答复。 我尝试以相同的结果运行您的文件仿真、因此我完全卸载了 TINA-TI 并再次安装它。 现在看起来一切都正常、我能够使用 OPA189模型。

    一切都很棒!

    Oleg