This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 仿真电机驱动应用中的死区时间

Guru**** 2616925 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/837672/simulating-dead-time-in-a-motor-drive-application

主题中讨论的其他器件:UCC21540

我想仿真栅极驱动器以可变死区时间切换两个 IGBT。 使用 TINA 是否可以在切换顶部和底部 IGBT 之间添加死区时间?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frazer、

    有多种方法可实现此目的... 想到的两个问题:

    1.在驱动器的逻辑输入前放置一个 RC。 这将有效地延迟传入的信号。

    2.在驱动器和 IGBT 之间放置一个栅极电阻器。 这将延迟 IGBT 的开关。 您可以串联一个二极管、以使延迟不对称。

    您是否有您正在查看的特定栅极驱动器? 我们有一些具有内置死区时间发生器(例如 UCC21540)的器件。