This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMP91000:LMP91000 webench 不可用

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP91000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/837126/webench-tools-lmp91000-lmp91000-webench-not-available

器件型号:LMP91000

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

无法访问 LMP91000 webench 工具。

产品页面链接会导致错误页面。

有什么关于如何访问它的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frederic、

    感谢您与我们联系。 由于闪存技术正在逐渐消失、Webench 传感器工具在去年晚些时候出现了日落。

    我们将从产品文件夹中删除输入面板。  

    谢谢、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alfred、

    闪存技术是什么意思?

    此致。

    Frederic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frederic、

    Adobe 将在2020年底前停止使用 Flash。

    旧的 WEBENCH (R)工具 是使用闪存技术开发的。

    因此、当浏览器停止支持闪存时、将无法访问这些工具。

    如需更多信息、请访问 https://www.wired.com/story/adobe-finally-kills-flash-dead/

    WEBENCH (R)电源设计器和滤波器设计工具已迁移到 HTML5、

    您可以通过以下链接访问它们。

    https://webench.ti.com

    https://webench.ti.com/filter-design-tool/filter-type

    此致、

    Alfred

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alfred、

    这一点现在已经很清楚了。 感谢您的讲解。

    是否有将 LMP91000 webench 移至 HTML5的计划?

    此致。

    Frederic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frederic、

    遗憾的是、没有计划将 LMP91000直接移动到 HTML5。

    此致、

    Alfred