This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Araçları/ SN75174:Proteus

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75174

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/837514/webench-araclar-sn75174-proteus

器件型号:SN75174

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好
我将使用集成的 sn75174。 但我需要一个 Proteus 图书馆。 从哪里可以买到它?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在此处找到 SN75174的 CAD 文件:

    https://www.ti.com/product/SN75174/pinout-quality (请参阅页面底部)

    这些以.bxl 格式提供。  这是一种不依赖于供应商的格式、可以使用 Ultra Librarian 读取器(在上面的页面上链接)将其导出到您选择的 EDA/CAD 工具。

    此致、
    最大