Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01281, TIDA-01159
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00951 主题中讨论的其他器件: TIDA-01281、 TIDA-01159
工具/软件:WEBENCH设计工具
你(们)好。
我叫 Saibaba Tandle、是一名学生、目前正在设计 TIDA-00951。 我在设计时有一些疑问、希望大家能解决问题。
Q1)我无法在原理图中找到 TIDA-01281器件。 我们是否必须单独订购?
2) 2)即使 TIDA-01159也从原理图消失、并替换为 HV_snande1和 HV_snande2、这很难理解
3) 3)我在 许多库中搜索了 SBR05M100BLP-7封装、并尝试设计它、但遗憾的是、即使 Samacsys 库加载程序拒绝设计它、设计也很不方便、任何建议都值得赞赏。
期待您的回复。 提前感谢!!