This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:TIDA-00951软件

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01281, TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/837314/tida-00951-tida-00951-sw

器件型号:TIDA-00951
主题中讨论的其他器件:TIDA-01281TMS320F28035

TIDA-01281控制板中 TMS320F28035的引脚35 EPWM5A 无输出


在源代码中、EPWM5A 由冷启动状态设置、但不使用。

问题1.是否可以在没有 EPWM5A 波形的情况下以降压模式运行?

问题2. EPWM5A 功能在什么操作中被激活?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sambong

    隔离式双向直流/直流转换器有两种主要的工作模式。 当它用作 备用电源时、它作为有源钳位电流馈送升压转换器运行、将电池的电源传输到380V 直流总线。 作为电池充电器运行时、直流/直流转换器工作
    将电源从380V 直流总线传输到电池的降压转换器。  除了两种主要模式外、还有一种用于冷启动系统的附加模式。 如果 HV DC 总线在电路板启动前完全放电、则使用此模式启动 TIDA-00951。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如图所示、对于驱动380V 总线侧开关的 Q8和 Q9、TMS320F28035的引脚35 EPWM5A 的驱动脉冲为
    必须是
    但是、在实际固件中禁用此功能。

    为什么禁用 TMS320F28035上的 EPWM5A 信号? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sambong

    在降压模式下、此设计用作半桥转换器、Q8和 Q9不一定具有。