This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5116:电源设计器

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/837229/webench-tools-lm5116-power-designer

器件型号:LM5116

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

自定义屏幕的显示速度非常慢,几分钟!

如果没有定制、它就能很好地工作。

Thierry Legros

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Thierry、

    WEBECNH 建议 使用 Chrome 以获得更好的体验。 如果您使用的是其他浏览器、请告诉我。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    我使用 Firefox 最新版本。

    现在、它似乎起作用、也许是一个网络问题。

    祝你度过美好的一天!

    Thierry Legros