This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:无法访问设计

Guru**** 2618505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/836760/webench-tools-unable-to-access-designs

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

昨天和今天我都登录了 TI.com 帐户、无法访问我的 Webench 设计。 网站上放置了一个带有电阻器的可爱图形、没有更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brent、

    我能够重现您的问题、并且无法通过登录 TI.com 帐户查看设计。 我会将此问题转发给相关团队。

    您也可以通过工具中的"My Designs"按钮访问设计。 请参阅随附的屏幕截图。 您能否确认是否可以通过这种方式访问您的设计? 请告诉我

    此致、

    模块

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法使用 My Designs 按钮访问设计。 我收到消息“(抱歉,找不到您要查找的页面。)” 无论我是怎样尝试的。 我还尝试使用 Firefox 和 IE、两者的行为都相同。

    布伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brent、

    您是指工具内(webench.ti.com/power-designer) 还是 TI 个人资料中的"My Designs"按钮。 根据我分享的屏幕截图、我可以从工具中的"我的设计"按钮访问设计。 您能否确认无法通过该工具访问 My Designs (https://webench.ti.com/power-designer)  

    此致、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我刚刚尝试通过该链接访问我的设计、它们就在那里。 但是、如果我只需登录 TI.com 并转至 myTI -> WEBENCH 设计、它们仍然不存在。 该页面与/power-designer 页面之间没有明显的链接。 您是否不再支持基于闪存的版本? 这可能与问题相关、因为 Power Designer 页面似乎是新的 HTML5版本。 只要该版本现在稳定、我就不会对此产生任何问题。 我还在使用 Flash、因为几个月前我尝试了另一个版本、这是很不方便的。 这可能解决了我的问题--我今天稍后会查看它,但你可能想了解为什么你的登录页没有你推荐的明显链接。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brent、

    您可以通过该工具访问您的设计。 myTI Designs 问题仍然是我能够重现的问题、团队将对此进行研究。 该工具的 HTML 版本是稳定的、我们建议使用该工具的 HTML 版本而不是闪存版本。 我共享的工具链接只是工具的一个直接途径、但您也可以通过"设计资源"选项卡从 TI.com 或转到 ti.com/webench 以相同的方式访问工具和"我的设计"。

    此致、

    模块