This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:Web Bench 电源设计器-"无法选择 FET "

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/835904/webench-tools-web-bench-power-designer---fets-could-not-be-chosen

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

"WebBench 电源设计器"无法为我的应用推荐 FET。  

它为什么会发生故障-电压、电流、热性能?

是否有解决此问题的推荐方法?

我是否可以仅并联 FET 以增加输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    请您提供器件名称并与我们分享 Webench 设计、以便我们深入了解一下。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无特定器件-无特定设计。  

    我在大约250W 的功率下一直运行许多直流/直流方案-降压和升压。   除非输入电压非常接近输出电压、否则我无法从 WebBench 获得完整的设计。

    它始终无法找到真正的 FET。

    我的问题是一般性的。  当 WebBench 没有提供完整的解决方案时、我可以采取什么方法?   

    例如:我考虑的一种方法是降低输出电流要求、直到我获得完整的设计、然后并联多个推荐的 FET 并调整其他组件以获得所需的电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    WEBENCH 具有与散热和时序注意事项相关的设计检查、以及与 IC 本身相关的一些特定检查。 此外、在选择 FET 等组件时还需要考虑热性能和功率。 因此、如果您尝试一些严格的条件、设计可能会在工具中失败或无法找到真正的 FET。 若要找出实际原因、最好能分享一些设计条件和您要设计的器件。

    正如您说过的、一种方法是放宽要求并查看您是否可以创建设计。 当然、现在需要调整或审查该工具提供的设计、以确保其满足实际的严格要求。 我们可以从产品专家那里获得有关这方面的进一步帮助、以审查此类设计并推荐选项。 此外、您还可以探索 TI 参考设计 、看看是否可以找到与您的要求类似的参考设计。

    如果您有任何疑问或需要帮助、请告诉我。

    此致、

    模块