This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C 型分线板

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/836753/type-c-breakout-board

大家好、

有人可以帮助找到测量 CC/Vbus 电压的最佳 C 型分线板吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tamizhmaran、您好!   

    请提供更多信息、了解如何使用此"分线板"以及该分线板与何种类型的 IC 或电路拓扑。

    谢谢、

    ~Leonard 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tamizhmaran、您好!

    我相信这正是您想要的:

    http://www.ti.com/tool/PMP11474

    100W USB Type C PD 电源监控软件狗参考设计

    它对于观察在 USBC 总线、电源、电压、电流、方向上发生的情况非常有用。

    完全组装的电路板(如上所示)仅用于测试和性能验证、不可销售。
     http://www.ti.com/tool/PMP11474上提供了原理图和设计文件