This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助搜索-48V 输入电压、12V 输出电压、3A 的反激式解决方案

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/836263/help-search-flyback-solution-for--48vin-12vo-3a

您好!

我的客户希望 设计反激式、其规格为-48V 输入电压、12V 输出电压和 Iout=3A。 请建议、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我认为升压控制器是此转换的更好选择。 您可以在 TI 网站上查看并找到参考设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么使用升压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议使用升压拓扑的原因如下:

    1、对于-48V 至12V/3A 转换、可能需要隔离、然后需要反激式控制器或升压控制器。

    2、如果不需要隔离、则-48V 至12V 仍是升压转换、请查看应用手册 SNVA740以供参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

     客户规格为-48V 输入电压、12V 输出电压和 Iout=3A、您能为我提供一些解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请参阅此参考设计 :http://www.ti.com/tool/PMP20371