This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5575:IBIS 模型

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/836536/webench-tools-lm5575-ibis-model

器件型号:LM5575

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在寻找 LM5575 IBIS 模型来模拟新项目。 我尝试在此 页面上找到、但未成功。

有人有这个模型吗?

谢谢

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们没有用于此部件的 IBIS 模型。 我们为此部件提供了瞬态 SPICE 模型和 PSpice 平均模型。 可以在该 链接中找到。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师