This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20850:将输出电压从3.3V 修改为12V/3a

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20850, PMP21103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/836260/pmp20850-modifying-the-output-voltage-from-3-3v-to-12v-3a

器件型号:PMP20850
主题中讨论的其他器件: PMP21103

您好!  

如何将 PMP20850修改为12V/3A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    主要变化必须是变压器和输出电感器。

    您还需要使用自驱动同步整流器来钳制栅极电压。

    请查看类似 PMP21103的设计。

    谢谢、Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert

    您能告诉我更详细的设计吗?

    您是否有相关的计算工具可供分享?

    谢谢、Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    这不是一个简单的变化、它非常复杂、基本上是一个全新的设计。

    请参阅我的另一条消息。

    谢谢、

    Robert