This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA 导入模型 TPS2811

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2811, UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/836725/tina-import-model-tps2811

主题中讨论的其他器件:TPS2811UCC27524

大家好、我无法导入 TPS2811模型、该模型是从 IT 页面下载的。 我出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:  

    感谢您关注我们的驱动器。  

    您似乎正在尝试将模型导入 TINA。 您 无法导入、因为文件已加密、您需要未加密的 PSpice 模型来执行此器件不可用的操作。 根据吸引您到此器件的具体特性、我建议使用替代驱动器 UCC27524来帮助您仿真电路。 该驱动器是 TPS 器件的优化双通道版本、具有更高的驱动电流、更好的传播延迟和更宽的工作范围。

    此器件的型号可通过以下链接获取:

    http://www.ti.com/product/UCC27524/toolssoftware

    如果您有其他问题、请告知我们、如果您的问题得到解决、请按绿色按钮。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢