请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1H100-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS1H100B-Q1
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我们必须在 LTSpice 中对 TPS1H100B-Q1进行仿真、并且 在 TI 网站上对 PSpice 模型进行了加密。
您能否为 我们提供 可与 LTSPICE 配合使用的 TPS1H100B-Q1未加密模型、或展示 我们如何在没有错误的情况下将 PSpice 模型传输到 LTSPICE 模型?
谢谢、
此致、
Daniel。